This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ28Z610:如何从 Linux 主机在监测计上刷写黄金映像

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764586/linux-bq28z610-how-to-flash-golden-image-on-the-gauge-from-a-linux-host

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:Linux

大家好!

我们已针对定制板校准了此监测计、我想知道是否有人可以帮助我们了解我们可以在生产线上使用的配置方案。

我们有一个带 BQ28Z610的定制 PCB 和一个 Linux SOM、我们打算通过该 SOM 将 Golden Image 发送到监测计。

我们面临着几个困难。 我们的监测计似乎缺少最新的 bqStudio 黄金映像选项卡、这就是为什么我不知道如何生成我要用于使所有监测计具有相同固件和 Dataflash 参数的 bqStudio 文件的原因。

计划使用此处的驱动程序  

但它需要 bq.fs 文件。

我们应该怎么做才能得到一个?

在我们生成我希望使用的 bqfs 文件之后  

要生成驱动程序的头文件、然后在 Linux 中使用 sysfs 条目为我执行更新。

还有其他方法吗?

我想再强调一次:

-我们使用最新的 bqStudio 和 v0.20并可以为监测计生成 SREC 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Georgii、

    我今天看到了您的私人消息。 我将能够向您发送一个 bqz 文件、该文件将启用 bqfs 导出。 我将于本星期一发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Georgii、

    我在 PM 中向您发送了 bqz。