This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:制造商状态寄存器中的电池故障状态

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763921/bq20z95-battery-failure-status-in-manufacturer-status-register

器件型号:BQ20Z95

您好!

我想知道在哪些情况下会在制造商状态(0x0006)寄存器中发生电池故障、如相应 RTM 的第67页所述。

遗憾的是、在 RTM 中、我没有找到更多信息。

提前感谢您!

theo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当监测计检测到多种 PF 条件之一时、会指示 PF。

    可能存在保险丝熔断、FET 故障、电芯不平衡或任何其他情况。 一旦发生这种情况、便会在 PF1、PF0位中设置相应的 PF。 相应地、制造状态还指示通过将 State3-State0位设置为1001来发生 PF。 这在 PF 置1后发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    但是、我想知道在哪些条件下、State3-State0位设置为1100 (电池故障)-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到您的图片、您的电池电压是多少? 这可能是安全电压或电池不平衡等任何情况的结果。 您必须将其与 PF 条件一同读取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前没有电池故障问题、但我们的客户希望了解有关此状态的更多信息。
    据我了解、当 PF 存在类似条件时、该状态会出现。
    但每个 PF 的阈值都可以通过数据闪存定义。
    是否有人还可以针对电池故障事件的相应阈值执行此操作,或者这些阈值已在内部预分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们在内部为相应 PF 设置了标志。 因此、它们是预定义的、除非您在 df 中更改它。