This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:能否使用多个并联的 BQ24070具有公共输出线路来获得更大电流?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762837/bq24070-can-i-use-several-bq24070-connected-in-parallel-having-common-output-line-to-get-more-current

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件: TPS61088

你(们)好 我将构建基于 RaspberryPi 3+和有源 fom 交流/直流电源的系统。 但我还希望 系统具有 UPS、每个电池使用2-3 18650节电池+ BQ24070 + TPS61088。

我可以使用多个并联的 BQ24070吗? 或者您有更适合此类"想法"的 IC? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlad、
    您为什么考虑将 BQ24070并联为18650节电池充电? 您是否需要以更高的电流实现更快的充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Raheem
    不、充电电流对我来说并不是很重要。 我认为最重要的是具有高输出电流、因为快速估算会在短峰值下提供5A 电流。 因此、我希望3个 Bq24070对我的系统来说是可以的。 此外、我的系统将具有一个访问器、该访问器将具有许多"责任"、包括控制每个电池、计算其容量、以及在任何电池降级时通过 I2C 至 RaspPi 发出警报。 我希望有多个电池、以使我的系统更加稳健、我希望能够控制每个电池
    你怎么看? 我是否应该更改概念并使用具有更高输出电流但具有单节电池的其他 IC?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vlad、
    我们具有可在高电流条件下充电的高效率开关充电器。 如果可以使用具有高容量和高输出电流的单个电池、则可以使用单个开关充电器为其充电、这将消除设计的复杂性。