This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:无法复位

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762136/tps3824-cannot-reset

器件型号:TPS3824

你(们)好

TPS3824的设计类似于附件、但当 WDI 的引脚连接到 GND 时、/Reset 不输出。

请告诉我是否有一些对策。

此致

Hayashie2e.ti.com/.../About-Reset-TPS3824.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    WDI 不应连接到 GND。 如果不使用该引脚、则应保持悬空或高阻抗。 如果正在使用、则需要在看门狗超时范围内发送上升或下降脉冲以防止复位。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San


    感谢您的重播。

    我知道 TPS3824不能直接连接到 GND。这只是一个测试。
    我的客户希望使用来自 MCU 信号的 WDI 功能,但该功能不能用作输出/复位。
    波形随附于主题。


    如果您有任何建议、请告诉我

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    将 WDI 连接到 GND 时、看门狗似乎看到"高阻抗"。 请尝试在 WDI 和 GND 之间添加一个1k Ω 电阻器、以防止看门狗生成其内部看门狗信号。 当在 WDI 和 GND 之间添加1k Ω 电阻时、这将需要 MCU 提供正或负转换、否则将发生复位。

    有关详细信息、请参阅数据表中的第8.3.4节看门狗计时器。

    如果问题仍然存在、或者您有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael