This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3281:在 SOT-23封装中是否有相似的器件、或者在具有相同电流输出的非 BGA 封装中是否有相似的器件?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3281, TPS62082, TPS62046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764538/lm3281-is-there-a-similar-part-in-a-sot-23-package-or-non-bga-package-with-the-same-current-output

器件型号:LM3281
主题中讨论的其他器件: TPS62082TPS62046

我们正在努力不再将 BGA 器件用于制造目的、而是要为 LM3281 3.3V 开关寻找替代器件。

它的输出为1.2A、并且具有非常好的性能/效率。

有没有与 SOT23或非 BGA LM3281具有非常相似规格的东西?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、天哪、

    感谢您在我们的论坛上发帖。 我将为您研究这个问题。 请在19年1月23日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    我在 SOT23中找不到任何符合相同输出电压和电流要求的器件。 我确实在我们的产品系列中找到了一些不是 BGA 的器件、这些器件可能适合您的需求。 查看 TPS62046和 TPS62082。 它们在不同的封装中具有相似的性能。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您、 TPS62082 (TPS62082DSG、3.3V)看起来非常有希望。

    我们的电流开关 LM3281 (根据 TI 数据表)针对以下方面进行了优化:

    -通过单节锂离子电池为噪声敏感型无线连接芯片组和射频前端模块供电

    我们希望任何替换也适用于此应用。

    我们的产品:

    -由3.7 Lipo (3.0至4.2V 的电压范围)供电

    -最大电流要求约为1A (但通常为500mA)

    - MCU 和其他板载器件需要3.3V 电压

    - PCB 上有蓝牙/WiFi 芯片组和芯片天线(2.4GHz 范围)

    只需确保更换开关不会干扰我们的射频性能(LM3281在这方面表现出色)。

    您是否可以根据我提供的规格、确认 TPS62082稳压器是否适合我们的应用?

    我之所以提出这一要求、是因为我使用了 DigiKey 上的 PN 链接的 TI 工作平台电源设计工具、当我们将电压输入设置为大约3.3V 时、该工具表示稳压器不工作。

    链接: webench.ti.com/.../launch_wb.cgi

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    没有任何会立即跳出的问题。 两个器件之间的输出电压规格非常相似。 TPS62082也适用于电池供电的便携式设备。 但是、使用射频器件可能会比较棘手。 因此、很难100%肯定地说、这会平稳地进入您的系统。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    感谢您、有关 TI 提供的用于验证 TPS62082的在线设计工具的问题、将如何解决我们的限制?
    webench.ti.com/.../launch_wb.cgi

    我试过它、该工具说我们无法在输入电压低于3.5V 的情况下使用 TPS。
    如果可能、我们需要使输入电压尽可能低至3V。

    -Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    我认为 webench 是错误的。 数据表规定输入电压范围为2.3V 至6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    好的、最后一个问题。

    TPS62082数据表中有一个应用示例、但它仅适用于此器件的可调节版本。 我们将购买 TPS62082DSGT (3.3V 输出)版本、该版本不需要电阻器即可进行电压输出选择。

    没有使用不可调版本的示例(尽管您似乎只是不添加电阻器)、并且希望在我们将此器件添加到设计中之前查看是否有不可调器件的应用手册。

    有什么可用的东西吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    我没有看到任何有关此主题的应用手册。 但是、我不直接支持该器件。 我建议创建一个新的 E2E 帖子来解决此主题、您将与直接支持此器件的工程师联系。

    谢谢、
    Aaron