请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件: BQ7718
大家好、
我有一个客户的问题、我想在这里运行、看看我们过去是否有好的建议或类似的实施:
我们的客户目前正在按照第三方(TUV)的安全测试要求进行 IEC 合规性测试。 根据 IEC 62169“8.2.2”。 电压过充控制(电池系统)”,我们的 BMS 必须有一种防止过充的方法。 显然、这是 IC 的设计目标、但它是固件可编程的、因此需要额外的测试(即成本高昂的时间和成本)。
他们的偏好是满足硬件安全要求、但不需要对 BMS 进行额外的固件测试。 此器件型号是否有保险丝方法/工具或定制订单 SKU 系统、这些系统会屏蔽特定值、使其不会因配置错误而超过我们的电池额定值? 例如、我们的电池的最大电压为3.65V。 如果我们熔断 BQ76930、使其上方的任何内容无效(下面的内容正常)、从安全角度来看、这可能就足够了。 或者、如果您有其他 BQ769xx 客户在 IEC 安全认证测试方面采取的替代方法、这将非常有用。 他们还可以设计一个单独的感测电路以实现合规性、但这也许是最优雅和最具成本效益的电路;如果这是路径、这里的任何参考电路也会很有用。
感谢您的帮助和见解。
此致、
Jerry