This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:了解 TPS53318最大脉冲漏极电流

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765367/tps53318-to-know-the-tps53318-max-pulsed-drain-current

器件型号:TPS53318

您好、专家、

在 SCP 测试期间、客户在 TPS53318的 LL 引脚上看到30A 峰值电流、持续时间为100us。

需要知道 TPS53318的最大脉冲漏极电流。

请提供建议。

 

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请发送我或发布波形。 此外、原理图有助于了解设计。

    当客户短路输出电压时、环路将响应正确以恢复输出电压。 因此、在最短关断时间后会有导通脉冲、导致电感器电流以多脉冲而不是单脉冲的形式上升。 当输出电压达到 UV 阈值时、该器件将进入保护状态。 第16页提供了更多的 UV/OV 保护。

    您可以放大"查看有关电感器电流上升的更多信息"。

    Huy (Kit) Nguyen

    919859741.