This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:~15W 手持设备

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764876/bq25895-15w-handheld-device

器件型号:BQ25895

我´m BQ25895设计用于为15W LED 驱动器供电的手持设备。

我打算使用的墙式适配器为5V 3.25A、单节锂离子电池能够提供超过10A 的放电电流。

从´s 表中´s 看出、PMID 在5V (15.5W)时可支持高达3.1A 的电流、但不清楚 SYS 是否能够在3.7V (~15W)下提供4至5安培的电流。

1.我应该使用 PMID 还是 SYS 为 LED 驱动器供电?

2.例如、当 PMID 处于活动状态且最小系统电压设置为3.7V 时、VSYS 将在3.7V 且 VBAT 为3.2V 时(壁式适配器未连接)?  

3.当 PMID 激活时,电池充电暂停,对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、eppotjr、

    BQ25895在 VBUS 供电时可作为充电器运行、SYS 调节至不低于 MINSYS 电压、而在仅由电池供电时可作为升压转换器运行、在 PMID 时提供5V 电压、而不是同时提供5V 电压。 当输入电源连接到 VBUS 时,V (PMID)=V (VBUS)-IBUS*RDSonQ1。 连接输入电源后、可以从数据表第12页的图1中看到 VBAT=VSYs=3.8V 时的最大 SYS 输出功率。 从具有充电器3.25A 最大输入电流限制的5V 电源、到 SYS 的3.8V 最大输出电流仅低于3A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,感谢您的快速回答。
    您提到了"刚好低于3A"。 该电流仅由适配器提供、对吧? n´t 我需要5A 电流、电池将进入补充模式为其余部分供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第6页末尾指出、最大6A 持续放电电流。 n´t SYS 是否提供此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我不清楚。 3A 输出来自降压转换器。 任何高于此3A 的系统需求都由电池提供、放电电流最高可达6A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。

    正如我说过的、我打算通过升压输出为 LED 驱动器供电。

    如果负载在启动瞬态期间超过3.1A、升压输出将会发生什么情况?    

    它会关闭还是电压会下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、
    WEBENCH 设计中刚出现的另一个问题。 如果我的充电电流为1.5A、但我的升压电流为3.1A、我认为我应该输入3A 充电器的设计、因为外部组件构成了相同的降压/升压开关。 有道理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    升压转换器具有 严格的启动序列 、可能无法启动至3.1A 的全电流。  如果没有    、您可能需要切换 OTG 引脚几次、以便升压转换器对 其输出进行部分充电、从而有效地将输出泵回。  

    我同意、由于您正在设计3.1A 升压转换器、因此最好在 webench 中使用3A 来实现降压设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、
    我的意思是、如果我的 LED 驱动器在启动期间需要的电流超过3.1A (不是 BQ25895升压启动)。 如果我的驱动器在短时间内超过 BQ25895升压转换器的3.1A (已稳定)、5V 升压输出将会发生什么情况? 它会关闭还是会降低电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压将下降。