This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 替代 DCDC/LDO

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TLV755P, TPS61170, TLV62569A, TPS54336A, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764374/ti-replacement-for-dcdc-ldo

主题中讨论的其他器件:TLV757PTLV755PTPS61170TLV62569ATPS54336ATPS54335A

你(们)好  

目前,我们希望用 TI 替代以下芯片。     

是否有合适的建议?

AME5268

AME5253A-AEVADJ

AFE5140AEEV-ADJ-Z

AME8853-AET250

AME8853-AEV120

AME8853-AET330

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    TLV755P 或 TLV757P 看起来是合适的替代产品。 它们具有与 AME8853相同的输入电压范围、支持更大的输出电流、并提供1.2V、2.5V 和3.3V 固定输出电压选项。 查看数据表中的一些性能规格、TLV755P 和 TLV757P 具有更高的输出精度、更低的压降电压、更低的静态电流和更低的输出噪声。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    非常感谢。

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    AMC5140AEEV-ADJ-Z 是一款30V 升压转换器。 我们有 TPS61170和 TPS1175、支持高达30V 的输出电压。 还有许多升压转换器可能更适合应用。 可以在实际应用中共享输入电压、输出电压和输出电流。 因此、我可以推荐 TI 的最佳解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    对于降压转换器 AFE5253A、最适合的可能是 TLV62569A: www.ti.com/.../TLV62569A。
    是28V、3A 同步降压。 我可能会查看 TPS54335A 或 TPS54336A:
    www.ti.com/.../TPS54335A
    www.ti.com/.../TPS54336A