This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2832的压摆率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763452/slew-rate-of-lm2832

主题中讨论的其他器件:LM2832

我们有关于 LM2832的问题。

EN 引脚中的输入压摆率是否有限制?

如果此 IC 有限制、请告诉我们压摆率的范围。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    EN 是逻辑输入。 您应该能够使用任何典型的逻辑驱动转换率来驱动它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们有新的问题。

    EN 引脚是否具有迟滞?
    当 EN 引脚启动得非常慢时、IC 是否会重复开/关?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    数据表不清楚实际电路的详细信息。 电气特性表建议这是一个数字输入、但根据经验、它可能实际上是一个具有或不具有迟滞的模拟输入(请问我如何知道...)。 我需要在实际电路中检查它。 我已经订购了 EVM、下周再见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽-圣、

    我能够保护 EVM 进行测试。  这是我怀疑的。  数据表将 EN 启动阈值指定为最小1.8V、将 EN 关断阈值指定为最大0.4V。  这与 TTL 逻辑的逻辑阈值的指定方式类似。  在实际测量中、EN 启动阈值约为1.18V、迟滞约为50mV、因此 EN 关断阈值约为1.13V。 在这些电压之间、电路可能会随机启动和停止。  我将确保 EN 的上升时间远小于1ms、并且导通和关断值处于数据表中指定的范围内。