This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:EN 的 Lp2985N 压摆率要求

Guru**** 2614625 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764886/lp2985-lp2985n-slew-rate-requirement-for-en

器件型号:LP2985

下面是有关 Von/off 引脚的特殊说明、

 

 

 

 

请阐明我们的理解是否正确:

    1. 稳压器应在高于1.6V 时确定、在低于0.5V 时确定。在高于1.6V 时、不需要考虑压摆率。
    1. 1.6V 之后、开始启动序列、启动序列是什么?
    1. 为防止任何误操作,如果不是40mV/us 或更高,则0.5V 至1.6V 之间的压摆率不应改变或未定义稳压器的输出状态
    1. 根据网站提供的上述说明适用于2985N、2985也适用吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我无法看到您链接的图片、但我认为它们是下面显示的图片:

    关于您的问题:

    1. 当向 ON/OFF 引脚施加1.6V 或更高电压时、该器件可确保开始调节输出。 当对开/关引脚施加0.15V 或更低电压时、可确保停止调节。  
    2. 启动序列是指启用器件的内部块。 这包括电压基准、误差放大器和保护电路。  
    3. 如果施加的压摆率小于40mV/us、则输出的状态将未定义-它可能改变、也可能不改变。  
    4. 正确、LP2985的逻辑阈值和压摆率要求是相同的。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个查询之后、我们对 LP2985有一些观察结果、我们想对此进行讨论。 请参阅我们的 LP2985实施方案

     

     

    LP2985的输入为5V、以生成3.3V 输出 连接的 O/P 负载电容为10uF 陶瓷电容,C BYPASS 为100nF 陶瓷电容。 请参阅生成的 I/P 波和 O/P 的性质。 我们在 同一电路中观察到了两种不同的 O/P 行为、下面对此进行了说明

     

    图1行为1 - 3.3V 电压生成中的延迟响应(器件于11月18日生产)                图2行为2 - 3.3V 电压生成中的快速响应(器件于2017年生产)

     

     

    黄色是5V 斜升的 I/P 波形、紫色(粉色与紫色完全重叠)是 LP2985 O/P 波形(请忽略绿色和粉色波形)。 我们在图1中看到、O/P 延迟超过50mS、这可能是由于旁路电容器导致的。 在图2中,我们看到了在大约15mS 的时间内生成的 O/P。

    需要了解的是、LP2985的容差或规格是否有任何变化、订购详细信息- LP2985-33DBVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    由于这个问题正在通过私人消息进行讨论、我将关闭这个主题。 如果您有任何其他问题、请随时发布。

    谢谢、
    Gerard