This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:引脚编号52在引脚功能表中显示两次;作为 NC2和作为 MON15

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765449/ucd90160a-pin-number-52-appear-twice-on-the-pin-function-table-as-nc2-and-as-mon15

器件型号:UCD90160A

您好!

引脚编号52在引脚功能表中显示两次;作为 NC2和作为 MON15。 数据表中的第4、5页。

哪一个是正确的?  

引脚53的功能是什么?

在第3页的图中、引脚52是 MON15、引脚53是 NC2。

此致、

Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yossi

    是的、这是一个拼写错误、我们将在下一个数据表草稿中进行更正。 引脚52是 MON15、引脚53是 NC

    此致

    Yihe