This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:EVM 的声音振铃

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765169/lm3409hv-audible-ringing-for-evm

器件型号:LM3409HV

尊敬的先生:

我有一个要测试的 EVM (SV600227-001)。 当 EN 引脚在20kHz 以下运行 PWM 调光时、将会出现可闻振铃。 这是正常的吗?  如何在将来消除可闻振铃?
我的 PWM 调光由函数发生器提供。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kao、

    是的、这很常见。 它通常是导致噪声的电感器、有时是陶瓷电容器。 低于20KHz 时的阶跃导通电流开启和关闭使某些部件充当扬声器、发出可闻噪声。 寻找其他电感器可以使这更好、灌装以及器件如何安装到电路板上。 通孔器件可能比 SMT 器件更好、但需要关注供应商的器件并尝试它们。 灌封或粘合剂也会有所帮助。 这可能很难解决、但可以解决。

    此致、