This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547在 USB2.0 D+D-信号上产生多大衰减?

Guru**** 2614645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763830/tps2547-how-much-attenuation-does-tps2547-cause-on-usb2-0-d-d--signals

器件型号:TPS2547

大家好、

TPS2547插入 USB2.0 D+D-信号的衰减程度如何? 有没有关于这方面的规格?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    这是一个用单个数字来回答的有点挑战性的问题。 直流插入损耗约为0.2dB、但规格的图10显示了 S12曲线、该曲线显示了通道的损耗与频率间的关系。

    请告诉我这是否足以回答您的问题。 如果您的客户需要更多详细信息、我很乐意提供这些信息。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    我将此主题标记为"TI 认为已解决"、因为它已经将近一周了、没有任何回复。 如果我还能做些什么来帮助我、请告诉我、如果您认为问题已得到完全解答、请点击客户认为已解决。

    此致
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck、答案很有帮助。