This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:建议将少数充电控制器 IC 与 bq4050配合使用

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ24770, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764259/bq4050-suggest-few-charge-controller-ic-to-use-with-bq4050

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ24770BQ24610

HII、
我使用 bq4050为4节电池组制作 BMS。 现在、我需要一个可与 BQ4050搭配使用的充电控制器。 因此、建议使用一些与 BQ4050兼容且具有低 BOM 的充电控制器 IC。


最棒的
Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    我假设这些是锂离子/锂聚合物电池、而不是磷酸铁锂电池? 电池容量和所需的最大充电电流是多少? 您是否有可用于控制充电器的 I2C/SMBus、或者您是否希望独立使用? 您的输入电源电压和电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff F:

    感谢您的回复。 是的、电池是锂聚合物电池。 电池容量为4400mAh (4节电池组)@ 16.8V、所需的充电电流为4.4A。我认为 BQ4050具有 SMBus 来控制充电器。 对于 SMBus 协议或独立协议、我可以使用任何高效工作且具有低 BOM 的器件。 输入电源电压为16.8V -20V、电流为10A。

    谢谢、
    此致、
    Mahesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh、

    据我了解、BQ4050不是 SMBus 主机。 需要单独的 SMBus 主机(处理器)与监测计进行通信。 如果您有 SMBus 可用、则 BQ24770是可能工作的 SMBus 充电控制器。 如果您需要独立控制器、请查看 BQ24610。