This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:交流适配器违反了 bq25601的 VAC OV

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763773/bq25601-ac-adaptor-violates-vac-ov-of-bq25601

器件型号:BQ25601

你(们)好

使用交流适配器电压(10.5V)违反了默认的 VAC OV (最小6.1V)。

MCU 的电源是系统端。 因此、它绝不会唤醒电荷。

为了避免这种情况、它是否正常波纹管连接(Vsens 由来自 VBUS 的电阻分压)?

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有附件吗? 我看不到。 什么是 Vsens?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡瑙:

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。 谢谢。