This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:I2C 上拉至 VMMC

Guru**** 2770705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765296/tps65910-i2c-pull-up-to-vmmc

器件型号:TPS65910

你(们)好

客户 使用 TPS65910A31作为其电路板。

有一个问题、I2C 线路应该被上拉至哪个位置。

我们的客户将 SDA/SCL 和 SDASR/EN2以及 SCLSR/EN1连接到 VMMC。

在这种连接配置中是否有任何问题?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    《适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南》(www.ti.com/.../swcu093f.pdf) 显示、I2C 线路通过1.2k Ω 电阻上拉至 VDDIO、并且"TPS65910Ax 数字控制信号电平由 VDDIO 连接定义"。

    这意味着您可以选择上拉至哪些 I/O 电压 I2C 线路。 我建议使用1.8V 或3.3V I/O 电压。 许多 LDO 都可以工作、包括 VMMC、VDIG1、VDIG2、VAUX1、 VAUX2和 VAUX33。