This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:将 LMR14050配置为反相输出

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765316/lmr14050-configure-lmr14050-as-inverting-outout

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

您好专家、

我的客户希望使用 LMR14050生成具有12V 输入的-5V/1A。 但是、从 Webench 导出的仿真模型在配置为反相输出时不起作用? 您能为您提供帮助吗?  

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    一份应用报告、供您参考以设计原理图。
    "使用 TPS54335A 创建反相电源"
    链接如下:
    www.ti.com/.../slva910a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢你的答复。

    我知道如何创建反相电源。 我的客户希望对其进行仿真。

    此致、
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    客户能否 在网站上使用 LMR14050 PSPICE 模式进行仿真?