This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:IEEE802.3标准版本与放大器;认证

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765359/tps23880-ieee802-3-standard-version-qualification

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS2373TPS2372

您好!

我有一些关于 TPS23880 PD POE 器件的问题、可能需要团队提供意见。

TPS23880声称符合 IEEE802.3bt 标准、是否有最新 IEEE802.3标准的官方文档?

2、符合802.3bt 标准的器件应该能够为3类(60W)和4类(100W)执行电源协商、这对于 TPS23880是否有效/适用?

TPS23880是否与不同供应商的 POE 解决方案兼容?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、感谢您的本地支持和问题。

    我们支持 IEEE802.3bt 的产品系列包括:
    TPS23880 (PSE -发送功率)
    TPS2372和 TPS2373、每种型号2个(PD -接收功率)

    我们说 IEEE802.3bt 就绪、因为没有供应商可以合法地要求 IEEE802.3bt 合规性、但测试套件不公开。 我们的所有解决方案在 Interopt 事件中都表现良好、我们相信我们的解决方案在正式测试套件发布之日就可以证明合规性。 我建议您查看以下常见问题解答和链接、以了解有关 IEEE802.3bt 标准发布和测试套件可用性的产品系列和时序的更多信息。

    * E2E 常见问题解答:[常见问题解答]在哪里可以找到有关以太网供电(PoE)规范 IEEE 802.3bt 的详细信息? e2e.ti.com/.../724154
    * E2E 常见问题解答:[常见问题解答]如何验证以太网供电(PoE)设备是否可互操作? 是否有"徽标"计划? e2e.ti.com/.../724427
    * IEEE802.3bt 培训门户(包含视频和白皮书): training.ti.com/power-over-ethernet-getting-started-new-standard

    您的问题的具体答案如下:

    TPS23880声称符合 IEEE802.3bt 标准、是否有最新 IEEE802.3标准的官方文档?
    首先、澄清一下、TI 尚未声明合规性。 我们宣称已做好准备、并相信我们将根据迄今为止的 Interopt 测试以及我们作为 IEEE802.3bt 工作组的评论编辑器和以太网联盟'Gen2'(IEEE802.3bt)徽标测试套件的成员所担任的职位来实现合规性。 我们正在帮助创建将用于证明合规性的测试套件-并非每个供应商都可以声称这一点。 如需更多信息、请参阅以上链接、或通过 TI 电子邮件与我私下联系以获取.ppt 材料。

    2、符合802.3bt 标准的器件应该能够为3类(60W)和4类(100W)执行电源协商、这对于 TPS23880是否有效/适用?
    根据 IEEE802.3bt 标准、3类电源将提供60W 功率并提供51W 功率。 4型电源将提供90W 功率并提供71.3W 功率。 请查看培训材料以了解更多信息和/或查看这些器件的数据表。

    TPS23880是否与不同供应商的 POE 解决方案兼容?
    这是标准的要点-允许供应商之间的互操作性! 我们的 TPS23880将与任何保护上述 PoE 标识的 PD 负载兼容。 我们还提供了一个中文标识视频版本、请点击此处-> training.ti.com/china-video-1761。 如果您想了解有关使用不符合标准的高功率 PD (UPoE、PoE++和 PoH)的 TPS23880的更多信息、可以在此处观看我们的视频-> training.ti.com/tps23880-working-noncompliant-high-power-pds-upoe-poe-and-poh。

    如果您需要更深入的培训和支持、我希望这对您有所帮助、并且可以随时通过 TI 电子邮件与我联系、