Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700-Q1 尊敬的先生:
我的客户在 数据表第12页中看到 LM74700-Q1具有 ISO7637-1 (VBAT=12V)测试报告图4/5
他想知道 LM74700-Q1是否能够通过 ISO7637-1和2的汽车24V 电池测试? 或具有电路解决方案 建议。
谢谢!
Steven