This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65283:我们希望输出功率保持稳定、不要上升、然后下降、然后上升

Guru**** 2770215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65283, TPS65283-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765191/tps65283-we-want-the-output-power-to-be-stable-not-to-go-up-and-then-go-down-and-then-go-up

器件型号:TPS65283

设计

现在我们在 TPS65283中发现了一个问题、电源启动后将出现一个反向通道、怀疑软启动时间太短;我们希望输出功率保持稳定、不要上升、然后下降、然后上升。 以下是 TPS65283外设电路和示波器显示屏;



TPS65283、TPS65283-1输出电压在2.4ms 的内部缓慢启动时间斜升。

 

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、
    请帮助在同一屏幕上绘制 VIN (VCC_12V_OUT)波形。
    此外、上传布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason
    正如您所说、我们的12V 电压不稳定、因此已经解决了问题;
    非常感谢。

    BRS
    埃尔萨