This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764902/bq76pl455a-q1-power-management-forum

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

尊敬的 TI 专家:

一个紧急情况、确实需要您的帮助~

我的客户正在将7节 BQ76PL455A (3+4)电池用于112节电池~

当在 EMC 实验室(BCI/TEM) 和汽车上进行测试时、数据跳转会在干扰时非常严重

我发现他们的通信线路没有被禁止、 红框里有铜、在右边的图片上有禁止区域。

这种情况非常紧急、以至于他们不 能等到 新布局~

现在、RC 值为100Ω,100N、将变为500Ω 3300pF、我知道他们有什么方法来避免干扰吗?  

请您回复,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qianqian、

    您和客户是否已查看"设计 EMI/EMC 安全电池组"应用手册? 链接位于此处: www.ti.com/.../slua776.pdf 我们强烈建议遵循以下提示-尤其是在设计中添加 X 和 Y 电容器以及添加 EMI 抑制滤波器。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经查看过应用、但我没有明确的方向来解决 EMC 问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒

    我已经与该客户接触过。

    我将处理这个问题。

    谢谢!