This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS23880:驱动 MOS 的 TPS23880的波形

Guru**** 2615395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762369/webench-tools-tps23880-waveform-of-tps23880-driving-mos

器件型号:TPS23880

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我有问题、在使用 TPS23880的 EVM 进行测试时、发现没有驱动 MOS 的栅极电压波形、我的测试方法是否有问题? 肯定负载正常、电压正常、但 MOS 栅极电平没有波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、您在周末开始时提出了一个问题、因此 E2E 覆盖面很轻。

    我们的 PSE 专家将在美国时间星期一对此进行审查。

    感谢您在当地对德州仪器 PoE 产品的促销和支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    当您测量 MOS 的栅极信号时、您是否将 PD 连接到了端口? 您将负载连接到哪个端口、以及如何配置端口(4线对90W 或2线对30W?) 您连接了哪种 PD? 您能给我发送波形吗?谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    自我们上次听到您的声音以来已经过去了一个多星期了。 我将假定您的问题已得到解决、并关闭此主题。 如果仍需要我们的帮助、请单击"提出相关问题"按钮、我们将乐意为您提供支持。

    感谢您的本地支持和促销、