This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210EVM-663:TPS563210

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427, TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765285/tps563210evm-663-tps563210

器件型号:TPS563210EVM-663

您好!

我们决定  在我们的其中一款产品中使用转换器 TPS563210DDF、但我们遇到 了热问题、  如数据表中所述、IC 的标称电流为3A、 但在多次测试后、热关断会在1.3A 时激活(使用散热器)。   然后、我们决定测试 TPS54427、并且我们也面临很多此 IC 的问题。 您是否有任何建议在  我们的设计中集成具有3或4A 标称电流和高效率的12V/5V 转换器。  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    热耗散性能与布局质量有关。
    请上传您的布局以进行检查。
    如果您需要4A 恒定输出电流、请尝试使用 TPS565201。