This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:库仑计数器测量带宽是多少?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764413/bq76930-what-is-the-coulomb-counter-measurement-bandwidth

器件型号:BQ76930

在我的应用中、负载是一个直流电机、它会快速启动并运行。 这会导致高峰值启动电流(3ms 上升时间、40ms 下降时间)、然后是短运行时间(通常为~200ms 至1s)。 我从数据表中看到、库仑计数器在始终开启模式下每250ms 生成一次完整的读数、但不清楚它在积分我所描述的脉冲波形方面有多有效。

电流积分器的有效带宽是否有图? 或者用另一种方法来捕获、将捕获的最小脉冲宽度是多少?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    SRN 和 SRP 处的 RC 网络将对信号进行滤波。 如 bq76930数据表中所示、CC 以256kHz (4us 样本)运行、并在应用手册 www.ti.com/.../slua775.pdf 中进行介绍。 每秒进行4次更新时、您可能会说带宽为2Hz、但 CC 不会尝试复制信号、而只是集成采样电流。
    输入滤波器可能是您的波形限制最大的因素。 您可能会将其视为去除短脉冲或分散短脉冲、以便一个或多个样本可以观察到该脉冲。 单端电容器可限制进入引脚的瞬态、如果不是您系统中的问题、您可以减少这些瞬态。 200 Ω 和0.1uF 可提供大约8kHz 的带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我无法(仍然无法)找到 数据表中提到的基本250kHz 采样率。 此外 、我 不确定充电计数器是使用我在某些器件上看到的电压频率转换器和计数器方法、还是使用具有数字集成的 ADC。

    如果积分器在该时间捕获脉冲包络、250ms 更新速率对我的系统来说不会是问题。   正如您所说的、听起来好像 使用了正确的输入滤波器组件、我应该能够以合理的精度捕获波形。

    再次感谢。