This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:LP87524B-Q1 PFM 频率范围

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764621/lp87524b-q1-lp87524b-q1-pfm-frequency-range

器件型号:LP87524B-Q1

您好!

我是否可以知道 LP87524B-Q1 PFM 模式的频率范围?

规格仅显示 PWM 模式的频率4MHz、如下所示、但无法在 PFM 模式下找到频率范围。

请再次检查。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    PFM 模式下的 SW 频率 取决于负载和外部元件、因此不 是固定值。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomi、

    由于无法使用 LP87524B-Q1 EVM、我是否可以知道是否有任何在 PFM 模式下具有不同负载的测试报告?

    您是否愿意再次分享该报告以供我们检查?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    例如、在数据表图片33中、您可以看到10mA 负载下的行为。  在此测试条件和外部组件中 、开关频率约为30kHz。 基本而言、开关频率可以接近0 (很少有 SW 脉冲)、然后频率 会增加、直到负载通常为600mA、此时开关频率为4MHz、器件在 PWM 模式下运行。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela