This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:我们不使用同步整流器、

Guru**** 2573805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764750/ucc28950-we-are-not-using-the-synchronize-rectifier

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951PMP6712

您好!

我们不使用同步整流器、我们是否可以连接(保持断开) UCC28950中的引脚 OTF 和 OUTF 引脚

此致、

Sathishkumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satiskumar

    正确的做法是、如果未使用 ORoute 和 OUTF 引脚、则应使其保持开路状态。 最好使用零欧姆链路将 DCM 引脚连接到 VREF、这样 UCC28950控制器就不会产生 Oroute 和 OUTF 信号。 这不会对控制器运行产生不良影响、并通过消除 OTF 和 OTF 上的高 dv/dt 边沿来降低系统噪声。 如果您以后改变主意、移除链路可启用 SR 信号。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的回复。
    是否有任何其他硬件设计文档可用于此 IC。

    此致、
    Sathishkumar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sathishkumar

    有关 PSFB 拓扑的多个培训视频、请访问 training.ti.com/search-catalog
    您还可以在 www.ti.com/.../login.shtml 上找到有用的设计信息

    UCC28950的产品页面上有一些应用手册和 EVM 用户指南-您应该考虑改用较新的 UCC28951。

    产品页面上提供了 Excel 和 Mathcad 设计工具。 两个任务执行的任务或多或少都相同、但 Mathcad 工具具有更详细的信息

    数据表中有一个工作设计示例-这可能会让您对产品的使用方式有一些想法。

    最后、产品页面的工具和软件选项卡下列出了一些参考设计、例如 PMP6712。

    e2e 论坛也随时可用。!

    如果您有任何疑问、请告知我们

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    相移全桥整流器中是否需要同步整流器。 我们也可以使用二极管进行整流。

    此致、
    Sathishkumar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathishkumar。

    可以在 PSFB 中使用二极管整流、而不会出现任何问题。 SRS 用于降低高电流输出中的传导损耗、对于较低的输出电压尤其有用。 例如、SRS 几乎普遍用于高电流12V 输出。 当输出电压高于大约200V 时、二极管整流变得更加有吸引力、尤其是在通常使用 SiC 二极管的极高电压下。

    从拓扑上讲、两个整流器是相同的-如果您有一个包含 SR 的原理图、则只需将 SR 替换为二极管即可。

    此致

    Colin