This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:编程(固定)至“不重试”模式

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764803/lm25066i-programing-fixed-to-no-retries-mode

器件型号:LM25066I

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

该问题与自动重试模式有关、我们希望将其禁用、但 HW 引脚已强制设置为 GND

第一次,我尝试通过 PMBus 写入寄存器(D9H)以更改为“不重试”,是的,这是可行的!

那么,在 加电期间,我们是否可以在没有写入寄存器的情况下在该部件中编程(固定)为“无重试次数”模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu-Cheng LIN、

    D9h 寄存器的默认值为0000h。 这会将重试设置位7:5设置为000、即"引脚配置重试"。
    遗憾的是、我们无法提供具有不同寄存器值的器件。 因此、您可能需要在每次上电时对该寄存器进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu-Cheng LIN、

    如果您需要其他信息、请告知我们。