This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:QFN 版本、最少4个 LED 通道数加上 I2C 加输出约10V

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764969/lp8556-qfn-version-with-minimum-4-led-ch-count-plus-i2c-plus-output-approx-10v

器件型号:LP8556

你好

BGA 的层成本过高。 因此、我们更喜欢 QFN。

此外、我们需要:

I2C

每个灯串4个 LED (10mA)

4字符串

不附带条件的是、规格并未在一个项目中详述这些要求。

或者还有其他方法吗?

确实谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    由于您有 I2C 接口、因此我认为每个 QFM 版本都可以满足您的要求、因为您可以使用 I2C 接口更改该设置。 我们为一些没有 I2C 接口的客户提供了不同的版本。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    确实感谢快速响应。

    我不确定如何正确理解文档。 请提供指南、以了解第5章-器件选项

    对于所有 QFN、它都具有"仅 PWM "的字样。 您是说我可以无论如何使用 I2C 吗?

    此外、我不想提供任何外部 PWM 和时钟。

    使用 WFN 是否可以实现这一点?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校正:WQFN (非 WFN)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    很容易理解这个整形器、那些版本是为一些在系统中没有 I2C 接口的客户列出的、对于我们的器件、所有版本都可以使用 I2C 来更改内部寄存器设置。 当然,您可以使用 I2C 设置寄存器,也可以使用内部模拟调光或 PWM 调光模式。 因此、请不要再看第5章、只要您有 I2C 与我们的器件通信、就可以选择任一版本。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!
    非常感谢!