This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:LM9061作为充电器 OVP。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, LM9061, LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763165/lm9061-lm9061-as-a-charger-ovp

器件型号:LM9061
主题中讨论的其他器件:BQ77905LM5060-Q1LM5060

大家好、

我的要求是使用 OVP 电路、以防止客户插入错误的充电器。

我计划将 LM9061与电池组(带 BQ77905芯片组)一起使用。

我知道电池有一个 OVP 电路、但要求是防止电池"看到"电池。

我原本希望 LM9061如原理图所示连接、能够看到电压高于25V、并且不会驱动输出。

相反、它允许任何电压驱动 Q14。

您能明白原因吗?

我认为开/关引脚应该保持输出断开、直到插入7V~23.5V 之间的输入、只有这样它才会驱动 Q14。

当 Q14开路时、电池强制电压低于15V 至21V、但这应仅在 Q14的充电器插入和打开之后发生。

此致、

已运行 Aloni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ran Aloni,

    我将检查并返回给您。
    对于电池 OVP、我们建议使用 LM5060-Q1、该器件具有可编程 OVP 引脚、可精确设置阈值。 您的终端系统是什么?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ran Aloni,

    您能否提供已标记网络的测试波形以了解问题。

    谢谢!

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    我随附了一个包含示波器图的 PDF。

    我在您请求的引脚上做了2个实验。

    一个输入为21V、这是允许的电压;另一个输出为30V、这远高于24V OVP 值。

    您可以看到与输入电压的反应非常相似。

    此外、在实验之前、我已将延迟电容器(C24)从1uF 更改为0.022uF -这是错误的。
    但看不到任何效果。

    Rane2e.ti.com/.../30V-Input.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ran Aloni,

    感谢您提供测试波形。 但我在您的实验2中没有看到 PCHG+上的30V 输入。 您可以检查吗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在第二个实验中施加30V 电压、但电池将电压调节为21.2V。

    我预计输入端为30V、电池电压为 P+~20V。  但出于某种原因、Q14会立即打开、输入电压会下降。

    您能想到为什么?

    已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    二极管 D6是否就位?
    您是否独立测试了电路? 即不连接电池

    施加30V 电压时、电源电流限制设置了什么?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    我在没有电池的情况下做了一个实验、结果现在就说明了。

    变化是 D6短路、延迟电容为0.1uF (出于方便原因)。

    在上一个实验中、我们安装了 D6。

    我将总结:

    21V 输入- Q14以1ms 延迟打开。

    30V 输入- Q14已打开约50ms、然后关闭。

    我的结论是、在这个50ms 的延迟内、输入电压"满足"电池电压、此电压将其调节至21V (即使使用二极管 D6)。
    我可以在数据表中看到,这种延迟是设计上的:

    这样、无法连接电池...

    1) 1)是否有任何方法可以取消此延迟? 例如、通过上拉电阻器将引脚连接到7.5V 或 VCC?
    2) 2)我可以将 Q14减慢1ms 以上吗?
    3)是否有我可以使用的不同芯片?

    已运行 Aloni

    e2e.ti.com/.../30V-Input-_2D00_-no-battery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ran Aloni,

    正确。 我建议使用 LM5060-Q1、该器件具有可编程 OVP 引脚、可精确设置阈值。 LM5060-Q1的 OVP 延迟时间为9.6us

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    几个问题:

    1) 1)能否使用 LM5060? 我是否需要汽车版本(-Q1)?

    2) 2)这里有什么不同? 您是否认为9.6us 的电池拉低电压时间不够?

    3) 3)也许我应该在 PCHG+和 GND 之间添加一个10uF 的电容器来减缓电压变化?

    4) 4)关于 LM9061、如果我上拉延迟引脚会发生什么情况?

    已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 RAN:

    LM5060-Q1是汽车版本。 我们有一个适用于 LM5060和 LM5060-Q1的数据表。
    如果您发现 LM9061中的50ms 导致了问题、则 LM5060-Q1的工作速度会很快-但我们需要在系统级进行验证。 请提供您的系统方框图、其中显示了充电器、OVP 保护电路、BQ77905芯片、电池的路径。
    您知道、如果电池连接了更高的电源、电池会将电源电压钳制到电池电平。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我将订购 EVM 并试用。