This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:VIN=Vout 故障模式

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765196/ref5050-vin-vout-failure-mode

器件型号:REF5050

您好!

如果出现"输入到输出短路"/"Vin=Vout"故障模式、是否是潜在的故障模式?  

例如、从下面的 REF5050功能图中、我们可以了解到、如果 R1为开路 Vin=Vout。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    这是 FMEA 类型的请求吗? 当 Vin 对 Vout 短路时、没有输出电压调节、器件可能会将电流对地短路。 我不建议将 Vin 短接至 Vout。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcoo、
    感谢您的快速响应。
    是这是 FMEA 类型的请求。 我们不会将 Vin 短接至 Vout、而是分析 Vin 到 Vout 短接是否可行、如果是、我们需要在功能安全设计中将其作为故障模式进行分析、请告诉我原因和原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    这是汽车请求吗? 请随时通过电子邮件联系我们、了解我们如何为您的 FMAE 请求提供支持。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcoo、
    谢谢。
    我给 Marcoo Zamora 发送了一封电子邮件、希望你们能参加 FMEA 讨论。 :-)