This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:100%占空比

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765110/tps54302-duty-100

器件型号:TPS54302

大家好

如果我们问 TPS54302、您会介意吗?

数据表 P11中有相关说明;
"为了改善压降、TPS54302被设计成在 BOOT 至 SW 引脚的电压通常大于2.1V 时以100%占空比运行。"

是否可以在任何情况下使用100占空比的 TPS54302?
我们假设它需要启动充电时间、那么实际占空比是否高达 95%?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当输入电压降至低于输出电压时、TPS54302将以 t 100%占空比运行、当 BOOT 至 SW 引脚电压低于2.1V 时、高侧 FET 将关断、低侧 FET 将导通以对引导电容器充电。

    肖恩