This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060-EP:如果 Vin <请求/配置的 Vout 会发生什么情况?

Guru**** 1463030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764676/tps54060-ep-what-happens-if-vin-requested-configured-vout

器件型号:TPS54060-EP

尊敬的迪尔先生/女士

VIN 可以在9-54V 范围内、但标称值为48V。 我需要24V VOUT。 如果 Vin = 9V 且我将 Vout 配置为24V,会发生什么情况? Vout 是什么?

它是否达到9V? 我不明白什么是100%占空比。 如果它是100%占空比、则 PH 上没有开关。 启动电容器无效?

此致

Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    由于这是一个降压控制器、因此该控制器只能降低电压。 如果输入为9V、输出设置为24V、则器件的输出为9V

    100%占空比意味着将不会进行开关、顶部 MOSFET 将仅将输出连接到输入电压。

    启动电容器不用于输出、而是用于高侧栅极、以便能够打开顶部 MOSFET。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel 您好、

    感谢您的详细解释。
    我知道启动电容器用于顶部 MOSFET 的栅极、以便栅极高于源极。 但我的疑问/问题是:在100%占空比情况下,这意味着没有开关,这意味着直流。 在直流模式下,启动电容器不会启动栅极电压,因此顶部 MOSFET 如何工作? 输入电压如何连接到输出? 也许有额外的 P 通道旁路将输入电压连接到输出、或者有内部电荷泵使使用同一顶部 MOSFET 成为可能。 我想知道它是如何工作的、它是否能够在没有压降(当然还有额外的功率损耗)的情况下将输入连接到输出。

    此致
    Amos

    P.S.

    我很抱歉深入探究设备的结构。 但是、由于我是一名电路板设计人员、如果我的螺丝安装和电路板不起作用、我们的物流可能会造成3个月的延迟、这非常令人痛苦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amos、

    您是否打算使用该器件、以便尝试将输出电压设置为24V、如果输入电压低于该电压、则器件会输出输入电压?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel。
    您的问题的答案是肯定的。
    在之前的设计中、我们使用了降压/升压转换器。 它以某种奇怪的方式导致了我们的问题、可能是因为在某个区域、它从降压转换为升压、反之亦然。 我不知道确切的原因、事实是它导致了我们在 EMI/RFI 认证方面的问题。
    在这个新设计中、我得出的结论是降压直流/直流可能已经足够了。 我只需要保证输出电压不会超过24VDC。 如果输入电压降至9V、则可接受输出电压为9V。 但我担心、在本例中、Vout 将为7V。 这就是我尝试更好地理解100%占空比特性的原因。

    此致
    Amos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amos、

    为了减轻对 NMOS 为何在100%占空比期间保持开启的担忧、我将这样说:

    要在启动时首先打开顶部 FET、需要使用电路来处理该问题。 它通常适用于几个开关、但最终实际的开关将接管。
    此电路有时会接管并应用"100%"占空比、但发生这种情况的更常见方法是、占空比最初将增加到100%。

    随着占空比增加至100%、器件正在切换、自举将使栅极电压达到足够高的水平。 当器件达到100%占空比时、顶部 FET 栅极将保持高电平、并且不会放电、从而保持顶部 FET 断开。
    在100%占空比期间、顶部 FET 将保持开路状态、器件的工作方式与 LDO 类似、其压降由输出电流和顶部 FET 的 Rdson 决定。

    无论采用哪种方法、顶部 FET 都可以保持断开状态、从而实现100%占空比。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    感谢您的耐心解答。

    剩下要做的就是在实验室设计和测试它:)

    此致

    Amos