This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:功耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764911/tps560430-power-consumption

器件型号:TPS560430

您好!

我将 TPS560430用于电池供电型器件、电池电压为6.2至8.4V。 正如我在其数据表中所检查 的、它的工作静态电流为80uA。 但我的电源设计实际上消耗的电流为5mA。  

输入- 6.4V 至8.4V

输出- 3.3V

输出电流- 600mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyesh、
    静态电流被定义为"工作静态电流(非开关)、PFM 版本、VFB=1.1V"。 当 VFB 从外部上拉时、器件不会切换、器件的功耗为80uA。 它仅用于比较器件。 在正常应用中、由于器件正在切换、电流大于该值。
    您可以分享您的原理图吗? 在您的应用中、我想您有反馈电阻器 EN 分压电阻器、对吧? 在进行测量时是否连接了一些外部负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查随附的原理图。 我仅通过连接的电路检查电流 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyesh、
    TPS560430X3F 即使在空载条件下也可在 FPWM 上工作。 开关频率仍然为1.1MHz、开关损耗很大、这是功率损耗的主要因素。
    如果您需要在轻负载下实现高效率、请使用 TPS560430X、该系列的 PFM 版本。