This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:PG 和 CHG 引脚灌电流容量

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763855/bq24092-pg-and-chg-pin-current-sink-capacity

器件型号:BQ24092

您好!

我想知道 BQ24092充电器 IC 的 PG 和 CHG 灌电流容量。

谢谢、

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    PG 和 CHG 的 I 灌电流典型值为5mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    和最大电流? 如果我们使用双色 LED、则典型值5mA 会更小。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    CHG 的绝对最大电流列为15mA。
    未列出 PG 的值、但怀疑其值相同。 将尝试确认这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我们已经对这个问题进行了一些额外的检查、PG 和 CHG 引脚的最大电流为相同的15mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您确认灌电流。

    此致、
    Sreekanth