This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:上拉电压为5V 时的 PGOOD

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761586/tps51200-about-pgood-at-pull-up-5v

器件型号:TPS51200

您好!

 

关于 TPS51200上的 PGOOD、我的客户提出了一些问题。

・PGOOD 引脚上拉其他电源(5V)。 (未连接到 Vin)

 上拉电阻为10千欧。

・在 Vin (2.5V)上电之前、PGOOD 引脚已上拉其他电源(5V)。


 

(问题)

(1)关于上述电源序列、是否有任何问题?

从下面的主题中、我认为他们的原理图没有问题。

e2e.ti.com/.../735624 PGOOD

我的理解是正确的?

 

(2)当 Vin (2.5V)上电时、无论 PGOOD 引脚是上拉其他电源(5V)、PGOOD 输出为3.6V。

(请参阅下文。)


为什么 PGOOD 输出3.6V 电压?

他们还确认、当 PGOOD 引脚上拉2.5V 时、输出为2.5V。

 

(3)根据数据表、PGOOD 输出最大值为6.5V、作为绝对最大额定值。

但建议运行条件下的最大电压为3.6V。

为什么 PGOOD 输出限制在3.6V?

它们的问题是否与超过限制(max3.6V)有关?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    首先、我们建议将 PGOOD 上拉电压保持在3.5V 以下、因为它位于建议的运行条件表中。
    此外、如果 PGOOD 在您的应用中正常工作、我们建议通过上拉电阻器将其连接到 Vin (2.5V 或3.3V)。

    当未施加 Vin 时、TPS51200内部电路不工作、PGOOD 引脚不受控制。
    如果 Vin 为0V 并且 PGOOD 通过一个小型上拉电阻器连接到另一个电压、则可以将 PGOOD 引脚上拉至一个陶瓷电压电平。 电压电平与上拉电压和上拉电阻值有关。

    但斯克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

     

    感谢你的答复。

     我还有一个问题。

    他们了解在建议的工作条件下使用 PGOOD。

    但通常、当上拉至5V 时、它应输出至5V

    他们询问为什么 PGOOD 输出限制在3.5V。

    如果可能、请您解释一下原因吗?

     

    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    该器件是多年前设计的、我不知道确切的原因。
    下面的解释是我根据经验进行的猜测。 很抱歉。

    可能的原因是 PGOOD 引脚和 VIN 引脚之间存在一个钳位电路(例如 ESD 电路)。
    当 PGOOD 上拉电压等于或低于 VIN 电压时、钳位电路将不工作。
    如果 PGOOD 电压高于 VIN 电压、则钳位电路可能工作、并使 PGOOD 引脚电压低于其上拉电压。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    我已将您的答案告知客户、并已理解。
    非常感谢!

    此致、
    TAO 2199