This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:降压设计

Guru**** 2614535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761399/tps54531-buck-design

器件型号:TPS54531

您好!

我将 TPS54531DDAR 用于将24V 转换为5V 的项目。 我在这里附加了相同的原理图设计。 请回顾组件和设计的价值、并让我知道这些评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monisha、
    输出电容太小、使环路不稳定。
    您可以使用 webench 更改输出电容器并获得建议的补偿值、下面是我为您的原理图创建的链接。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    22度<技术规格35.0度时,是否有任何问题或电路工作正常?  

    此致、

    Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monisha、
    当相位裕度小于35度时、这种情况并不好、因为
    输出将在负载瞬态时具有振铃。
    2. SW 抖动较大,产生较大的输出纹波。
    3. IC 参数因器件而异、可能会导致潜在风险。
    建议您单击"应用"到我的共享链接、并更改 R30、C19、C22值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!

    现在 iAM 使用 R30=2.49K、C19=330PF、C22=1nF。
    输入和输出电容值为4.7uF 是否正常? 因为当我打开链路时,输出电容不匹配,请检查并告诉我您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monisha、
    应考虑电容器降额。 这就是为什么我使用2.3uF 而不是原始4.7uF 进行粗略估算的原因。 有关详细说明、请与电容器供应商联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Neal。 为了澄清这一点、我是否可以为输出电容器设置这些值10uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monisha、
    您是说要将两个4.7 μ F 替换为一个10 μ F? 我认为没关系、环路不会发生太大的变化。 但是、如果您想再次确认、您需要知道5V 时10uF 的降额值、并使用 webench 进行双重检查。 您可以阅读电容器数据表或向电容器供应商索要降额值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢张新。