This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61185:浪涌电流和直接 PWM 调光问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764175/tps61185-inrush-current-and-direct-pwm-dimming-question

器件型号:TPS61185

您好专家、

我的客户将 TPS61185用于其面板背光应用。  

它们发现在5V 输入电压下存在浪涌电流。 我们想知道、当我们使用直接 PWM 调光时、它是否正常运行、该调光从0A 切换到 ISET。 此外、我们还想知道 PWM 保持高电平时 LED 电流是否会降至零。 我们知道、当 PWM 为高电平时、它应该保持 Isat。 请帮您解决这个问题吗? 非常感谢!

CH1:Vout (34V)、CH2:直接 PWM 信号、CH3:LED 负极侧、CH4:升压级的总输出电流。

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:
    根据我的理解,浪涌电流是指通道4上的尖峰? 如果我的理解是对的,这是正常现象。
    在直接 PWM 调光中,输出电流将随 PWM 信号变化,当 PWM 为高电平时,它应保持高电平。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的反馈!! 对于浪涌电流、我们知道这是正常行为。
    但对于 PWM 高电平周期、LED 电流为什么会下降到 GND? 根据我们的理解、当 PWM 信号为高电平时、电流将始终是 ISET 点。 当 PWM 信号为高电平时、它不应该为零。 请您解释一下吗? 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:
    您能否使用 PWM 调光提供缩小波形? 当 PWM 时、我找不到 GND 的电流下降、如果附件太大、您也可以向我发送电子邮件。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复!!

    请参阅下图、了解低至零的电流、谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:
    您能否上传此八位位组的原理图、我认为您的电路板最大值不是处于直接 PWM 模式、可能是处于频率编程模式。 右侧显示了通道2的占空比为50.71%、这是为什么这是一个消息来源。
    此致
    肖恩