This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:更好的建议?

Guru**** 2615905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5022, LM5015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762625/lm5180-better-suggestion

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件: LM5022LM5015

尊敬的团队:

目前、客户正在评估 LM5180的以下特性:

输入电压:40-60V

Vo:5V/2A 或3.3V/3A

他们需要高效率、小空间、并且采用100V 工艺、您有更好的建议吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我将向产品专家提出您的问题、以供他提出建议。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    输入电压为40V 时、LM5180的输出电流过高(有关更多详细信息、请参阅 LM5180快速入门计算器)。

    请考虑将 LM5022控制器作为解决方案。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    另一个需要考虑的选项是 LM5015双开关正向转换器。 EVM 配置符合您的要求。 请访问 :www.ti.com/.../lm5015isoeval

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tim:

    感谢您提供相关信息。
    为了确保电流不会过大、您会为 LM5180的最小电压建议什么?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    3A 是不可能的。 请考虑将 LM5015双开关正向/反激式转换器作为解决方案。

    此致、
    Tim