This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:EMI 滤波器原理图审查请求

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764466/lm73605-q1-emi-filter-schematic-review-request

器件型号:LM73605-Q1

大家好、

我正在开发一款新的评估板、该评估板将使用 LM73605-Q1作为12V 转3.3V 直流稳压器。 此电路板将提交到 EMI 测试环境中、我正在向团队寻求一些反馈、以了解我在 VIN 和 SW 上选择的开关频率和滤波器组件是否适合在 CISPR-25 5级条件下进行测试。

随附原理图: e2e.ti.com/.../HSDC059E1_5F00_Bottom_5F00_MAIN_5F00_PWR.pdf

如果您对器件有其他建议(尤其是 VIN 上的铁氧体磁珠、这似乎不是汽车产品)、请告知我。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否在测试中的任何特定频段中失败?

    我建议在1uH 电感器和器件输入之间添加电解电容器的占位符。

    我已经看到成功的一个铁氧体磁珠是 FBMH3225HM601NT。 ds.yuden.co.jp/.../detail 本系列中可能有一款器件的额定电流足以满足您的应用需求。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    我目前没有遇到任何频带故障、但我计划将此转换器与 DUT 结合使用、DUT 通过电缆测试高速、 因此、我正在努力确保我做了尽职调查、以避免在高速电缆上增加任何可能源自 LM73605-Q1的额外噪声(澄清说明:我不是通过电缆输送电力- 它仅在本地用于通过汽车电池为电路板供电)。

    对于电解电容器、是否有最适合的典型封装?

    感谢铁氧体磁珠推荐! 我认为电流额定值对于我的应用来说绰绰有余。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这是有道理的。

    电解电容器的任何封装都应该适合50V 电解电容器。 一个示例是 PCE3809CT-ND。 www.digikey.com/.../766185

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢您的建议。 我已经放置了一个包含此封装的占位符。

    此致、

    Michael