This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:借助放电电流调节功能学习

Guru**** 2552770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764931/bq24780s-learn-function-with-discharge-current-regulation

器件型号:BQ24780S

您好!

是否可以将学习功能与放电电流调节同时使用?

根据数据表、我们可以通过 SMBus 发送学习命令来强制电池放电。 我们能否通过放电电流调节对电池进行恒定电流放电? 例如、如果我们将放电流限制设置为512mA、并且系统上有足够的负载、那么我们是否可以使用恒定的512mA 对电池放电? 系统将加载虚拟负载、因此当调节电池放电流时、允许其电压下降。

BR、

Kasperi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kasperi、

    仅当器件处于混合升压模式时、才会应用电池放电调节。 这是因为 VSYS 会升压到电池电压以上、因此电池没有通过 BATFET 放电的路径。 在此模式下、唯一的放电路径是通过开关稳压器、因此器件能够通过开关稳压器的占空比(用作从电池到 SYS 的升压)调节此放电电流。

    当电池未处于混合升压模式且电池正在放电时、它通过 BATFET 进行放电、VSYS 略低于(根据 FET 的 R_DSON)电池电压。 在此配置中、BQ2478080无法调节放电电流、因为即使禁用 BATFET、电流也可能流过 BATFET 的反向栅极二极管。 无论是否启用学习模式、都是如此。

    学习模式不使用混合升压。 它完全禁用适配器输入(ACFET/RBFET)、然后完全启用 BATFET。 但出于前面提到的原因、在此模式下、电池放电不会通过放电调节来限制电流。

    此致、
    Steve