请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101A-SP 我有一个设计使用 TPS7H1101A-SP 的多个通道、通过单个输入电源在相对较低的电流(mA 至数十 mA)下创建多个电源。 上游稳压器限制上游稳压器的负载电容。 现有的单独7H1101稳压器通道原理图均具有0.1uF || 22uF 输入电容网络、这会导致我的设计违反上游稳压器的负载要求。 我们希望减小输入电容、或者可能将多个7H1101通道的电容合并在一起以减小上游稳压器上的负载。 出于稳定性原因、7H1101数据表建议使用与陶瓷并联的最小10uF 输入电容(来自数据表):
μF 建议使用钽电容器和0.1 μ F 陶瓷电容器。 该器件在 μF 和 μF mΩ 电容值为10k Ω 至220 Ω 时可保持稳定、ESR 范围为10k Ω 至 Ω Ω。 但是、器件的动态性能会因负载条件和使用的电容值而异。
TI 能否评论一下以低于10uF 的输入电容运行7H1101对稳定性的影响、或者多个稳压器电路之间共享输入电容的影响、只要它们彼此之间的位置合理?