请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 充电电流振荡进入 CV 模式;开关至 PFM 模式导致振荡?
充电电流降至0.13A、开始振荡;
向高于0.25A 的系统添加负载、充电电流不会振荡。
我们通过几种方式进行调试:
(1)增加系统侧电容器2X47uF +10uF、没有很大差异;
(2)将25kHz 限制禁用0x12[10]、充电电流以固定25kHz 振荡、振荡仍然存在;
COMP1和 COMP2 RC 网络是否有一些规则? 如何选择 R 和 C 值?
COMP1和 COMP2的 RC 网络将导致轻负载时的振荡??
或其他一些解决方案来解决轻负载的电流问题?
随附问题、FYI。
希望尽快回复、
e2e.ti.com/.../5287.BQ25700-issue-_2800_2_2900_.docx
谢谢
BR
Jelly