请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 您好!
我对建议的 Vout 工作范围的最大值有疑问。
数据表中的"95%的 VIN"被写入。
但是、在 Webench 的输入形式中、Vout (最大值)限制为24V。
为什么 Vout (最大值)限制为24V、而 VIN (最大值)为36V?
例如、如果 VIN = 36V、我可以使用 Vout = 34V 的 TPS560430吗?
此致、
YUto Sakai