This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A16延迟电容

Guru**** 2503535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761221/tps7a16-tps7a16-delay-cap

器件型号:TPS7A16

您好:

对延迟电容器有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    您打算为您的应用使用多大的电容器(或延迟时间)?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    我们在数据表中找不到延迟电容器限制、因此我们需要知道它。

    我们将使用大约1uF 的电容来获得更长的延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    这是我第一次意识到某个应用程序使用了如此长的延迟时间。 我们已经查看了设计文件、没有看到设计限制、目前正在工作台上验证1 μ F 电容器是否可用于延时。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    我们已确认、Cdelay 可以接受1uF 电容器。

    非常尊重、
    Ryan