This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:DLY1/2和 FDLY 引脚设置

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763951/tps65150-q1-dly1-2-and-fdly-pin-setting

器件型号:TPS65150-Q1

大家好、

对于 TPS65150-Q1、有几个需要您帮助的问题:

对于 DLY1和 DLY2、可使用的最大电容值限制是多少? 客户有一个面板需要将其设置为60ms 和30ms、因此需要使用更大的电容值。

2.对于 FDLY 引脚、如果未使用故障检测时间功能、则该规范建议将 FDLY 引脚连接到 VIN。 那么、在 FDLY 和 VIN 引脚连接之间、应该直接连接它、或者需要使用一个诸如1K 欧姆的小电流限制电阻器吗? 电阻器值的最小值和最大值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月21日之前答复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocson、

    对于 DLY1和 DLY2、将延迟设置为60ms 和30ms 的较大电容值不是问题、因此客户可以根据需要使用较大的电容器来实现所需的延迟。
    2.要禁用 FDLY、请将 FDLY 引脚直接连接到 Vin、无需使用串联电阻。

    我希望这能解答您的问题。
    此致、
    辽卡特