This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VIN=5V、VOUT=14V/20mA、-14V/XmA、-5V/20mA

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763406/tps65150-vin-5v-vout-14v-20ma--14v-xma--5v-20ma

器件型号:TPS65150
主题中讨论的其他器件: TPS65130

大家好

如果我们问 TPS65150、您会介意吗?

是否能够使用 TPS65150配置 Vin=5V、Vout=14V/20mA、-14V/XmA、-5V/20mA?
如果 不适合使用 TPS65150、您能否为我们推荐器件?
如果您有一些参考设计、可以与我们分享吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月18日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San

    感谢您的回复!

    好的、我们正在等待您的回复。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    TPS65150适合满足您在帖子中提到的电压和电流要求。

    EVM 的参考设计(原理图、布局、物料清单)可在 EVM 用户指南的以下链接中找到:

    www.ti.com/.../slvuag5a.pdf

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特汗

    感谢你的答复。

    在您提到的文档中、负电压输出似乎是一个端口、-5V。
    因此、我们需要两个负电压、-14V 和-5V。


    VIN=5V
    VOUT=14V/20mA、-14V/XmA、-5V/20mA

    这是否意味着我们应该使用-5V 配置电荷泵?
    如果您有一些原理图、可以与我们分享吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laqat San

    我们猜您的日子 太忙了、但您能否给我们上一次更新的回复?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    很抱歉、我知道您需要+14V 和-14V 或-5V、但不需要两个负电压。 如果您需要两个负电压、我建议将 TPS65130和 MC79L05组合使用。 您可以将 TPS65130配置为生成+14V 和-14V、并使用 MC79L05或类似的负 LDO 从 TPS65130的-14V 输出生成-5V、即 TPS65130的负输出电源可以为负 LDO MC79L05的输入电源供电。 我希望这些器件能够满足您的应用需求。
    此致、
    辽卡特