您好!
我目前正在尝试对铅酸电池(Yuasa NP2-12)进行循环学习,我被卡在“LearnedStatus:0x04”中。
事实上,我通过了“LearnedStatus:0x05”,但绝不会在正确的时间:
当 RemCap 在“放松”的最后一段时间上升时,“LearnedStatus : 0x05”会通过: 
我已经阅读了 BQ34Z100-G1的数据表、发现监测计检测到具有3个标准的"FULLCHARGE"条件:
(a)在当前锥形窗口的两个连续周期[40sec*2]期间,AverageCurrent()小于锥形
电流[100mA]和
(b)在相同的时间段[80sec]内,容量> 0.25mAH /锥形电流窗口的累积变化[80sec]因此:0.25mAh/80sec = 11、26mA 和
(C)电压()>充电电压[14000mA]–充电截止电压[100mV]。
当发生这种情况时、Flags()的[CHG]位
被清除。 此外,如果 Pack Configuration 的[RMFCC]位置位,并且 RemainingCapacity()设置为等于
FullChargeCapacity()。
我认为所有条件都已完成,也许我们应该以不同的方式配置 IC?
以下是 IC 的图像、日志和配置文件:
e2e.ti.com/.../TI_5F00_Support.zip
最棒的是,C.Cabantous