This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570在电源不产生能量时启用输出

Guru**** 2767185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765046/bq25570-bq25570-enabling-the-output-when-the-power-source-does-not-generate-energy

器件型号:BQ25570

大家好、

我们有一个应用、我们希望在夜间启用电压输出。 在白天、充电器仅在不提供输出的情况下充电。 我们不想为此使用任何微控制器器件。

那么、您有什么建议?

对于 EN 输入、仅使用下拉电阻器并连接到太阳能输入是否正常?

提前感谢!

İlhami μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否希望在夜间启用降压转换器输出、并在电池充电时禁用降压转换器输出?
    EN 用于启用和禁用 IC
    VOUT_EN 用于启用和禁用降压转换器。
    如果我的理解是正确的、您需要在输入端添加一个逆变器、并将逆变器的输出端连接到 VOUT_EN、因为这是一个高电平有效数字输入。