This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电源管理论坛

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764254/bq76930-power-management-forum

器件型号:BQ76930

您好!

在我执行 ESD 测试时、我遇到了以下问题。 请看一下并帮助我吗?  

当我在 P+、COMM 和 P-上施加静态4KV 时、REGOUT (引脚8)电压从2.5V 更改为0V。  

2.当我在 AFT_WAKE 引脚上施加3V 电压时、REGOUT (引脚8)会返回2.5V。

在此 原理图上、我是否需要添加任何 ESD 增强功能? (电路路径、组件等)

e2e.ti.com/.../schematic-with-BQ76930.pdf

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chibeom:

    我将查看您的原理图、并在星期一告知您我的反馈。 感谢您的耐心等待。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chibeom:

    由于 ESD 脉冲、该部件将进入关断状态、因此需要切换 WAKE 引脚以使稳压器输出恢复开启。 您的原理图似乎遵循了滤波电容器的建议。 希望 C28和 C29靠近器件。 另一个可能有所帮助的方法是使用 TVS 二极管(例如 EVM 上的 D1)。 您还可以尝试添加更小的电容器、以滤除接近 P+/P-引脚的更高频率瞬态。 遗憾的是、调试 ESD 问题非常具有挑战性、因为它高度依赖于电路板布局。

    此致、
    Matt